- Home
- red-bull-dual-ascent
Einmaliges Kletter-Projekt: Red Bull Dual Ascent Powered By Hilti
26.-29. Oktober 2022 am Verzasca Damm in der Schweiz
Was ist Red Bull Dual Ascent?

Red Bull Dual Ascent ist die neue Team-Kletter-Challenge, in dem acht Teams den 220 Meter hohen Verzasca Damm über sechs Seillängen bezwingen.
Noch nie konnten Kletterer auf einer 180 Meter langen und identischen Kletterroute im Freien gegeneinander antreten. Sechzehn der besten Kletterer und Kletterinnen werden in Zweier-Teams gegeneinander auf einer mit Hilti Geräten installierten Route antreten.
Geräte für die härtesten Jobs

Für die Installation wurden einige unserer neuen Nuron Geräte verwendet. Die Nuron Akkus und Geräte sind so kraftvoll, dass sie selbst anspruchsvollste Aufgaben kabellos meistern.
- Nuron Akku-Bohrhammer TE 6-22
- Nuron Akku-Schlagschrauber SID 6-22
- Die neuen Hilti Haltegurte sorgten außerdem dafür, dass die Geräte nicht abstürzen konnten
Mehr Arbeitssicherheit mit Nuron
Unsere neuen Nuron Geräte sind mit innovativen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Die Geräte punkten hinsichtlich ihrer Ergonomie, Robustheit und ihres Gewichts. Bewährte Hilti Technologien wie die aktive Verbrationsreduktion (AVR), elektronische Schnellabschaltung (ATC) oder Staubabsaugungssysteme (DRS) sind jetzt in noch mehr Geräte verfügbar.
Gewinnspiel Teilnahmebedingungen
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für die Teilnahme an dem Gewinnspiel anlässlich der Red Bull Dual Ascent Competition. Die Beschreibung und der Ablauf des Gewinnspiels beziehen sich auf die Gewinnspielaktion auf den Instagram-Seiten der Hilti Deutschland AG, Hilti Schweiz AG und Hilti Austria Ges.m.b.H. (nachfolgend „Gewinnspiel“).
Allgemeines:
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein (nachfolgend "Hilti" genannt).Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Instagram ist nicht der Ansprechpartner für das Gewinnspiel. Der Empfänger der vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Instagram, sondern Hilti.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.
Gewinn:
Der Gewinn ist ein Tool-Set, das aus drei Hilti Nuron-Tools besteht. Insgesamt wird ein Tool-Sets verlost.
Teilnahmeberechtigte:
Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland, Schweiz oder Österreich, deren Kerngeschäft mit Klettern zu tun hat (zum Beispiel Betreiber einer Kletterhalle oder ein Industriekletterbetrieb). Verbraucher, Hilti Mitarbeiter, Behörden und sowie Unternehmen, die keinen Bezug zum Klettern haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gewinnspielzeitraum ist vom 21.10.2022 bis zum 27.10.2022 10:00 Uhr.
Teilnahme am Gewinnspiel / Ablauf:
Für die Teilnahme am Gewinnspiel sind folgende Schritte erforderlich: Ein teilnahmeberechtigtes Unternehmen teilt Hilti in den Kommentaren des Gewinnspiel-Posts mit, bei welchem Projekt das Tool-Set das gewinnende Unternehmen unterstützen würde. Unter allen Kommentaren auf den Hilti Instagram Kanälen der Hilti Deutschland AG, der Hilti Schweiz AG oder der Hilti Austria Ges.m.b.H. wird ein Unternehmen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, das ein Tool-Set bestehend aus drei Hilti Tools erhält.
Das im Kommentar markierte Unternehmen („Gewinner“) wird während einem Hilti Live Event auf Instagram am 27.10.2022 bekannt gegeben und danach zeitnah über den Gewinn informiert. Der Gewinner wird per Direktnachricht über Instagram kontaktiert und um eine Email-Adresse gebeten. Der Gewinn wird seitens Hilti per Mail bestätigt und es wird um Bestätigung der Versandadresse gebeten. Nach erfolgter Bestätigung der Versandadresse wird der Gewinn bis zum 30.11.2022 an diese Adresse versendet. Die anfallenden Versandkosten trägt Hilti.
Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 4 Wochen nach der Gewinnbestätigung durch Hilti, verfällt der Gewinn ohne Anspruch auf Wertersatz. Ein weiterer Gewinner, der an die Stelle des ersten Gewinners tritt, wird nicht ermittelt.
Änderungen des Gewinnspiels:
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit hierzu besteht.
Datenschutz:
Hilti nimmt Datenschutz ernst. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten sind einsehbar in unseren für das jeweilige Land geltenden Datenschutzerklärungen auf