POL 10 ⁄ POL 15
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden in Kombination mit einem Symbol verwendet:![]() |
GEFAHR! Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt. |
![]() |
WARNUNG! Für eine möglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann. |
![]() |
VORSICHT! Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann |
Symbole in der Dokumentation
Folgende Symbole werden in dieser Dokumentation verwendet:![]() |
Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen |
| Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:| Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Anleitung |
|
| Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen |
|
| Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht |
|
| Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktinformationen
Hilti Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenNivellier POL 10 ⁄ 15 Generation 01 Serien-Nr.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
Neben den sicherheitstechnischen Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Produkt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Beschädigungen. Lassen Sie Beschädigungen durch den Hilti Service reparieren.
- Machen Sie keine Sicherheitseinrichtungen unwirksam, und entfernen Sie keine Hinweis- und Warnschilder.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Nehmen Sie niemals Manipulationen oder Veränderungen am Produkt vor.
- Nach einem Sturz oder anderen mechanischen Einwirkungen müssen Sie die Genauigkeit des Geräts überprüfen.
- Obwohl das Gerät für den harten Baustelleneinsatz konzipiert ist, sollten Sie es, wie andere optische und elektrische Geräte (Feldstecher, Brille, Fotoapparat) sorgfältig behandeln.
- Obwohl das Gerät gegen den Eintritt von Feuchtigkeit geschützt ist, sollten Sie das Gerät vor dem Verstauen in dem Transportbehälter trockenwischen.
- Wenn das Gerät aus großer Kälte in eine wärmere Umgebung gebracht wird oder umgekehrt, sollten Sie das Gerät vor dem Gebrauch akklimatisieren lassen.
- Beachten Sie die nationalen Arbeitsschutzanforderungen.
- Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme die korrekte Funktionsweise des Produktes.
- Richten Sie das Produkt nicht gegen die Sonne oder andere starke Lichtquellen.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
Sachgemäße Einrichtung der Arbeitsplätze
- Vermeiden Sie bei Arbeiten auf Leitern eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Messungen in der Nähe von reflektiereden Objekten bzw. Oberflächen, durch Glasscheiben oder ähnliche Materialien können das Messresultat verfälschen.
- Halten Sie Objektiv und Okular sauber, um Fehlmessungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb der definierten Einsatzgrenzen.
- Verwenden Sie Gerät, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Das Arbeiten mit Messlatten in der Nähe von Hochspannungsleitungen ist nicht erlaubt.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Obwohl das Gerät die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllt, kann Hilti die Möglichkeit nicht ausschließen, dass das Gerät durch starke Strahlung gestört wird, was zu einer Fehloperation führen kann. In diesem Fall oder anderen Unsicherheiten müssen Kontrollmessungen durchgeführt werden.Beschreibung
Produktübersicht
Optisches Nivelliergerät POL 10 ⁄ 15
- Seitentrieb
- Dosenlibelle
- Horizontalkreis
- Fußschrauben
- Grundplatte
- Objektiv
- Grobzieleinrichtung
- Fokussierknopf
- Okular
- Libellenspiegel
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist ein optisches Nivellier. Es ist bestimmt, um auch auf lange Distanzen mit hoher Genauigkeit Referenzen in horizontalen Ebenen zu Ermitteln, zu Übertragen und zu Überprüfen.Lieferumfang
Optisches Nivellier POL 10 ⁄ 15, Innensechskantschlüssel, Justierschlüssel, Bleilot, Bedienungsanleitung, Koffer.Weitere, für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder online unter: www.hilti.group .
Technische Daten
Technische Daten
| POL 10 |
POL 15 |
|
|---|---|---|
| Standardabweichung für 1 km, Doppelnivellement |
2,5 mm |
1,5 mm |
| Höhengenauigkeit auf 30 m, bei einfacher Messung |
±2,0 mm |
±1,5 mm |
| Kürzeste Entfernung zum Ziel |
65 cm |
65 cm |
| Kompensatortyp |
X-Form, Drahtaufhängung, luftgedämpft |
X-Form, Drahtaufhängung, luftgedämpft |
| Arbeitsbereich Kompensator |
±15' |
±15' |
| Einstellgenauigkeit Kompensator |
0,5″ |
0,5″ |
| Empfindlichkeit Dosenlibelle |
8' : 2 mm |
8' : 2 mm |
| Gewicht |
1,8 kg |
1,8 kg |
| Gewinde Stativ |
5⁄8 in |
5⁄8 in |
| Betriebstemperatur |
−20 ℃ … 50 ℃ |
−20 ℃ … 50 ℃ |
| Lagertemperatur |
−30 ℃ … 60 ℃ |
−30 ℃ … 60 ℃ |
Bedienung
Arbeitsvorbereitung
Stativ aufstellen
- Drücken Sie die Stativbeine fest in den Boden.
- Stellen Sie sicher, dass der Stativkopf annähernd horizontal ist.
- Setzen Sie das POL 10 ⁄ 15 auf den Stativkopf und ziehen Sie die Feststellschraube am Stativ an.
Nivellieren
- Zentrieren Sie die Blase in der Dosenlibelle, indem Sie an den Fußschrauben drehen.
- Drehen Sie gleichzeitig die Fußschrauben (A) und (B) in entgegengesetzte Richtungen, bis sich die Blase auf der Zentrierlinie zwischen (A) und (B) befindet.
- Drehen Sie die Fußschraube (C) , bis die Blase endgültig zentriert ist.
- Drehen Sie das POL 10 ⁄ 15 um 180° und prüfen Sie, ob die Blase zentriert bleibt.
- Bleibt die Blase zentriert, können Sie fortfahren.
- Bleibt die Blase zentriert, können Sie fortfahren.
Fernrohr fokussieren
- Richten Sie das Fernrohr auf einen hellen Hintergrund.
- Drehen Sie das Okular, bis das Fadenkreuz scharf ist.
- Richten Sie das Fernrohr auf die Nivellierlatte.
- Drehen Sie den Fokussierknopf, bis die Skala der Nivellierlatte scharf zu sehen ist.
Arbeiten
Messung vorbereiten
- Stellen Sie die Nivellierlatte auf den Messpunkt.
- Zielen Sie mit der Grobzieleinrichtung die Nivellierlatte an.
- Stellen Sie mit dem Fokussierknopf scharf.
- Zielen Sie die Nivellierlatte mit dem Seitentrieb fein an.
Messung der Höhe
- Bereiten Sie die Messung vor.
- Lesen Sie die Höhe (H) am mittleren Strich des Fadenkreuzes ab.
Messung des Höhenunterschiedes
- Stellen Sie für eine höhere Genauigkeit das POL 10 ⁄ 15 in gleicher Entfernung zu beiden Messpunkten auf.
- Lesen Sie mit Hilfe der Nivellierlatte an Punkt (A) die Höhe ab.
- Lesen Sie mit Hilfe der Nivellierlatte an Punkt (B) die Höhe ab.
- Berechnen Sie den Höhenunterschied, indem Sie den Wert von Punkt (B) vom Wert von Punkt (A) subtrahieren.
Messung der Distanz
- Bereiten Sie die Messung vor.
- Lesen Sie die Höhe am oberen und am unteren Strich des Fadenkreuzes ab und berechnen Sie die Differenz zwischen beiden Werten.
- Berechnen Sie die Distanz, indem Sie die errechnete Differenz mit 100 multiplizieren.
Messung des Winkels
- Bereiten Sie die Messung vor.
- Drehen Sie den Horizontalkreis auf 0 .
- Richten Sie das POL 10 ⁄ 15 auf den Punkt B.
- Lesen Sie am Horizontalkreis den Winkel ab.
Pflege und Instandhaltung
Reinigen und trocknen
Pflege- Staub von Linsen wegblasen.
- Linsen nicht mit den Fingern berühren.
- Nur mit einem sauberen und weichen Tuch reinigen. Das Tuch, wenn nötig, mit reinem Alkohol oder etwas Wasser befeuchten. Keine silikonhaltigen Pflegemittel verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
Hilti Messtechnik Service
Der Hilti Messtechnik Service führt die Überprüfung und bei Abweichung, die Wiederherstellung und erneute Prüfung der Spezifikationskonformität des Gerätes durch. Die Spezifikationskonformität zum Zeitpunkt der Prüfung wird durch das Service Zertifikat schriftlich bestätigt. Es wird empfohlen:- Geeignetes Prüfintervall entsprechend der Nutzung wählen.
- Nach einer ausserordentlichen Gerätebeanspruchung, vor wichtigen Arbeiten, jedoch mindestens jährlich eine Hilti Messtechnik Service Prüfung durchführen lassen.
Prüfen und Einstellen
Um technische Spezifikationen einhalten zu können, sollte das Gerät regelmäßig (mindestens vor jeder größeren/relevanten Messung) überprüft werden.Dosenlibelle einstellen
- Stellen Sie das Stativ auf.
- Nivellieren Sie das POL 10 ⁄ 15.
- Drehen Sie das POL 10 ⁄ 15 um 180° und prüfen Sie, ob die Blase in der Dosenlibelle noch mittig ist.
Ergebnis 1 / 2Wenn die Blase nicht mehr mittig ist, müssen Sie die Dosenlibelle einstellen
- Drehen Sie die Schrauben an der Dosenlibelle mit einem Innensechskantschlüssel so lange, bis der halbe Fehler korrigiert ist.
- Nivellieren Sie mit den Fußschrauben so lange nach, bis die Blase in der Dosenlibelle mittig ist.
- Drehen sie das POL 10 ⁄ 15 erneut um 180°.
- Je nach Stärke der Dejustierung wiederholen Sie die Schritte wenn nötig.
Die Dosenlibelle ist richtig eingestellt. - Drehen Sie die Schrauben an der Dosenlibelle mit einem Innensechskantschlüssel so lange, bis der halbe Fehler korrigiert ist.
Ziellinie prüfen
- Stellen Sie das Stativ auf.
- Nivellieren Sie das POL 10 ⁄ 15.
- Wählen Sie zwei Messpunkte (A) und (B) und stellen Sie das POL 10 ⁄ 15 genau mittig zwischen beiden Punkten auf. Der Abstand zwischen beiden Messpunkten sollte ca. 30 m (98 ft) betragen.
- Stellen Sie die Nivellierlatten auf die Messpunkten.
- Lesen Sie an beiden Messpunkten die Höhe ab und berechnen Sie die Höhendifferenz.
- Stellen Sie das POL 10 ⁄ 15 im Abstand von 1 m (3.3 ft) zum Messpunkt (A) auf.
- Lesen Sie an beiden Messpunkten die Höhe ab und berechnen Sie die Höhendifferenz.
- Berechnen Sie die Differenz zwischen beiden Höhendifferenzen.
- Die Differenz beträgt weniger als 3 mm (0.12 in).
- Die Differenz beträgt mehr als 3 mm (0.12 in).
- Die Differenz beträgt weniger als 3 mm (0.12 in).
Ziellinie einstellen
- Nehmen Sie den Deckel vom Okular ab.
- Zielen Sie mit dem POL 10 ⁄ 15 auf die Nivellierlatte (B) und stellen Sie die Fadenkreuze mit dem Drehrad ein, bis die Differenz der Höhendifferenzen weniger als 3 mm (0.12 in) beträgt.
Transport und Lagerung
- Lagern Sie das Gerät nicht in nassem Zustand. Lassen Sie es trocknen, bevor Sie es verstauen und lagern.
- Beachten Sie für die Lagerung Ihrer Ausrüstung die Temperaturgrenzwerte, die in den Technischen Daten angegeben sind.
- Führen Sie nach längerer Lagerung oder längerem Transport Ihrer Ausrüstung vor Gebrauch eine Kontrollmessung durch.
- Verwenden Sie für den Transport oder Versand Ihrer Ausrüstung entweder den Hilti Koffer oder eine gleichwertige Verpackung.
Entsorgung
Hilti Geräte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemäße Stofftrennung. In vielen Ländern nimmt
Hilti Ihr Altgerät zur Verwertung zurück. Fragen Sie den
Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.
Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Garantiebedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.