- Home
- Engineering
- Lösungen für Ingenieure
- Installationstechnik
- Installationstechnik Selektor
Installationstechnik Selektor
Passende Standardkonstruktionen für Ihre Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Anwendungen auf Knopfdruck
![installation-selector](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/mep-supports-selector/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1599637246918.jpg)
Das richtige Material für ein Installationsprojekt finden? Das ist oft eine Geduldsprobe.
Zunächst gilt es dutzende Kataloge nach den richtigen Produkten zu durchforsten, während man selbstverständlich auf die richtigen Lastwerte und Zulassungen achtet. Dann müssen die Produkte eins ums andere per Artikelnummer bestellt werden. Ist die Lieferung dann endlich da, müssen Sie als Projektmanager oder Baustellenleiter die Handhabung der Produkte auf der Baustelle erklären, und möglichst alles dokumentieren. Und das Schlimmste: Im nächsten Projekt fangen Sie wieder bei Null an.
Geht das nicht einfacher und schneller?
Doch, natürlich: Mit einer umfassenden, leicht zu bedienenden Auswahlhilfe wie dem Installations-Selektor. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, blitzschnell auf dem PC oder Smartphone. Und weil sie Favoriten und Projekte speichern können, brauchen Sie das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.
50-70% Zeitersparnis
Unsere Kunden sind zufrieden: Sie sagen, dass sie dank des Selektors zwischen 50% und 70% wertvolle Zeit im Auswahl- und Bestellprozess sparen – und dabei die Sicherheit haben, dass sie zugelassene, zueinander passende Produkte für ihr Projekt ausgewählt haben.
Wichtige Links
-
Installation leicht gemacht
MIT DIESEN FUNKTIONEN ERLEICHTERT DER INSTALLATIONS-SELEKTOR IHR LEBEN:
Der Selektor beinhaltet …
… eine große Bandbreite an Produkten – von Standard-Halterungen für Brandschutzinstallationen, die im Brandfall bis zu 90 Minuten standhalten, bis zu Installationssystemen für verschiedene Lastanforderungen von „leicht“ bis „mittelschwer“.
… ein Festpunkt-Sortiment, das Ihnen die Suche nach den richtigen Komponenten erleichtert, wenn Sie die Lastwerte für die Festpunkte kennen.
Der Selektor bietet …
... automatisch immer die günstigste Variante für Ihre Produktivitätsansprüche an.
… die Möglichkeit, Ihre bevorzugten Baugruppen zu speichern, Standards für verschiedene Projekte zu definieren und diese Daten in einem personalisierten Handbuch herunterzuladen, zum Beispiel als Grundlage für Ausschreibungen, Einweisung der Monteure auf der Baustelle und zur Dokumentation.
4 gute Gründe für den Installations-Selektor
Ein umfassendes Installationssortiment
Hilti Ingenieure haben für jedes Ihrer Projekte das passende Montagesystem entwickelt. Der Selektor kennt die relevanten Daten für alle Produkte und bietet Ihnen deshalb stets die passenden Komponenten für Ihr Projekt. Zulassungskonformität ist so in jedem Projekt garantiert.
Alles auf einen Blick
Der Selektor bietet Ihnen eine übersichtliche Aufstellung unserer Produktlösungen und Preise. Das spart Ihnen viel Zeit bei der Suche und Zusammenstellung der Komponenten für Ihr Installationsprojekt und erlaubt eine saubere Kostenaufstellung, zum Beispiel für Ausschreibungen.
Einfache Bestellung
Bestellen Sie Ihre Installationskomponenten ganz einfach in 6 Schritten, die Sie höchstens 5 Minuten kosten – ohne manuelle Artikelnummerneingabe, ohne langwieriges Suchen in Katalogen. Dank der Speicherfunktion können Sie ganze Baugruppen-Listen für ähnliche Projekte in der Zukunft mit wenigen Klicks nachbestellen.
Ihr individuelles Projekt im Fokus
Nicht immer sind die vorausgewählten Zusammenstellungen genug – manche Ihrer Projekte haben besondere Anforderungen. Selbstverständlich finden Sie im Selektor auch individuelle Lösungen, entsprechend Ihrer Projektvorgaben.
SECHS SCHRITTE ZUR PERFEKTEN KONSTRUKTION
Der Selektor führt Sie in 6 einfachen Schritten zur richtigen Halterung für Ihre Anwendung.
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/mep-supports-selector/_jcr_content/childSections/childsection_3183997/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1594110368890/step1-mep-selector.png)
Schritt 1 – Bestimmen Sie Ihre Anwendung.
Der Selektor beginnt mit Ihrer Perspektive. Was wollen Sie bauen? Wählen Sie im Installationsselektor Ihre Anwendung aus: Wählen Sie zwischen „Rohrtrassen“, „Lüftungskanäle“ und „Kabeltrassen“.
Übrigens: Um alle praktischen Funktionen des Selektors vollumfänglich nutzen zu können und so den größtmöglichen Vorteil aus der Auswahlhilfe zu ziehen, melden Sie sich mit Ihrer Hilti-Kundennummer und Emailadresse auf der Webseite an.
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/mep-supports-selector/_jcr_content/childSections/childsection_3183997/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1594110389614/step2-mep-selector.png)
Schritt 2 - Wählen Sie Ihre Standardkonfiguration.
Sie kennen die Parameter und Bedingungen, mit denen Sie auf Ihrer Baustelle arbeiten. Für Standardanwendungen bietet sich in der Regel eine von 6 Standardkonfigurationen an. Wählen Sie für Ihre Standardanwendung, zum Beispiel bei der Stockwerksverteilung, die optimale Konfiguration (Deckenschiene, Trapez, U-Joch) aus.
Übrigens: Falls Sie Heizungs- oder Kühlleitungen installieren, verwenden Sie wahrscheinlich einen Festpunkt. Der Installations-Selektor hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts für Ihre Anwendung, wenn Sie die auf den Festpunkt ausgeübte Axialbelastung kennen. Weitere Informationen über Wärmeausdehnung und Festpunkte finden Sie hier.
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/mep-supports-selector/_jcr_content/childSections/childsection_3183997/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.png/1594110411573/step3-mep-selector.png)
Schritt 3 – Was soll von der Installation gehalten werden?
Geben Sie nun die Eigenschaften Ihrer Rohre, Kanäle oder Kabelkanäle an. Der Installations-Selektor bietet Ihnen eine große Auswahl an Materialien, Abmessungen, Dämmungsarten und -dicken. Durch einen Klick auf den Button „Anwenden“ kommen Sie automatisch zu Schritt 4.
In einer Rohrleitungsanwendung können Sie bis zu 7 Rohre auswählen. Wenn Sie mehr als 1 Rohr hinzufügen, werden die Eigenschaften des zuletzt eingegebenen Rohrs direkt für das nächste eingefügte Rohr übernommen. Selbstverständlich können Sie jede Eigenschaft jederzeit ändern. Bei Lüftungs- und Kabelkanalanwendungen haben Sie auch die Möglichkeit, ein zusätzliches Gewicht hinzuzufügen, falls Ihre Anwendung dies erfordert (z.B. Dämmung oder Kabel).
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/mep-supports-selector/_jcr_content/childSections/childsection_3183997/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1594110431603/step4-mep-selector.png)
Schritt 4 - Wählen Sie Ihre Standardunterstützung
Der Selektor zeigt Ihnen nun alle Halterungen an, die Ihre Anforderungen erfüllen. Die Lösungen sind für Beton und Stahl vordefiniert und vorberechnet und beinhalten, je nach geforderter Korrosionsbeständigkeit, verzinkten oder feuerverzinkten Stahl. Passende Dübel werden automatisch mit der Halterung mitgeliefert. Sie können auch feuerbeständige Halterungen für F30 und F90 gemäß der neuen ETA-Zulassung auswählen (weitere Informationen über feuerbeständige Befestigungen finden Sie hier).
Verwenden Sie die Filter auf der linken Seite, um Ihre Auswahl zu verfeinern und auswählen.
Falls der Selektor keine Standardlösung findet, die Ihren Anforderungen entspricht, benutzen Sie die Option "Kontaktieren Sie uns" auf der rechten Seite. Wir helfen Ihnen gerne, die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Übrigens: Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie sich Ihren individuellen Preis für die Halterung anzeigen lassen.
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/mep-supports-selector/_jcr_content/childSections/childsection_3183997/three_image_text_col/image_text_column_598947518/image.coreimg.png/1594110452334/step5-mep-selector.png)
Schritt 5 - Passen Sie Ihre Halterungen an
In einer Rohrleitungsanwendung bietet Ihnen der Selektor jetzt die Möglichkeit, Ihre Auswahl an Rohrschellen und Verbindungsstücken je nach Anwendung (Heizung oder Kühlung) und an Ihren Bedürfnissen anzupassen. Wenn Sie eingeloggt sind, wird der Preis für Rohrschellen, Verbindern und Komponenten automatisch zum Preis der Halterung hinzugefügt und angezeigt.
Sie haben nun die Möglichkeit, die Abmessungen Ihrer Halterung zu optimieren, falls Sie tatsächlich weniger Platz benötigen, als die vordefinierte Halterung zulässt. Und da es einen Mindestwert gibt, der nicht unterschritten werden kann, um genügend Platz für Ihre Rohre, Kanäle oder Kabelrinne zu gewährleisten, sind Sie stets auf der sicheren Seite.
Füllen Sie die Projektdetails und Kommentare aus, um jede Halterung in der Zusammenfassung (Schritt 6) leicht identifizieren zu können. Sie haben nun das Auswahlverfahren abgeschlossen!
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/mep-supports-selector/_jcr_content/childSections/childsection_3183997/three_image_text_col/image_text_column_1572675362/image.coreimg.png/1594110474374/step6-mep-selector.png)
Schritt 6 - Überprüfen Sie Ihre Auswahl, speichern Sie Ihre Favoriten und geben Sie Ihre Bestellung direkt und einfach auf
Für jede Halterung liefert der Selektor eine vollständige Stückliste mit allen Artikeln, die Sie für die Installation benötigen. Außerdem bietet er eine Dokumentation der Halterung in drei verschiedenen Formaten (PDF-, DWG- und PROFIS-Datei). Sie können diese Dokumentation zum Informationsaustausch mit Ihren Kunden oder innerhalb Ihres Unternehmens verwenden.
Wählen Sie alle Halterungen aus, die Sie für Ihr Projekt benötigen, und übertragen Sie eine konsolidierte Materialliste direkt in Ihren Hilti Online-Warenkorb.
Speichern Sie Ihre häufig verwendeten Halterungen oder Ihre Firmenstandards in Ihren Favoriten, um im nächsten Projekt Zeit zu sparen. Aus den Favoriten können Sie auch mehrere vordefinierte Halterungen oder Baugruppen in einem einzigen, personalisierbaren Handbuch für eine professionelle Dokumentation des Projekts oder Ihrer Firmenstandards zusammenstellen.