- Home
- Pressebereich
- Pressebereich
- Pressemitteilung ON!Track mit Trackunit
HILTI LANCIERT LÖSUNG FÜR DIE VERWALTUNG VON TRANSPORTERN UND SCHWEREM GERÄT
![](/content/hilti/E3/AT/de/company/media-relations/media-releases/pressemitteilung-on-track-mit-trackunit/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1699519455133.jpg)
Schaan (FL), 7. November 2023 – Nach zwei Jahren Partnerschaft bringen Hilti und Trackunit eine Software für die Verwaltung von Transportern und schwerem Gerät auf den Markt. Neben einer weiteren Automatisierung bietet die Software die Möglichkeit von Produktivitätssteigerungen für Bauunternehmen weltweit. Die strategische Zusammenarbeit im Rahmen des «Works with Trackunit»-Programms hat das digitale Betriebsmittelmanagement ON!Track von Hilti deutlich verbessert.
Seit Beginn der Partnerschaft wurden mehr als eine halbe Million ON!Track-Tags in das globale Bluetooth-Netzwerk von Trackunit integriert. Zugleich wurde damit eine der grossen Herausforderungen der Bauindustrie angegangen: Produktivitätsverluste durch ein ineffizientes Betriebsmittelmanagement. ON!Track-Nutzer erhalten nun eine bessere Übersicht über ihre Geräte und können damit ihre Produktivität auf der Baustelle deutlich steigern.
Die neue Software von Hilti mit Trackunit-Technologie für Transporter ermöglicht die digitale Verwaltung sämtlicher mitgeführter Betriebsmittel in Echtzeit. Darüber hinaus kann mit der Software jedes Betriebsmittel, vom kleinsten Schraubenzieher bis zum größten Bagger, auf der ON!Track Plattform verwaltet werden.
«Wir wollen der beste Produktivitätspartner für unsere Kunden sein. Durch die nahtlose Integration unserer ON!Track-Tags in das umfangreiche Netzwerk von Trackunit erhöhen wir nicht nur die Transparenz im Betriebsmittelmanagement sondern vereinfachen auch die operativen Prozesse für unsere Kunden. Diese Partnerschaft steht für unseren Anspruch, die Bauindustrie besser zu vernetzen und effizienter zu machen», sagt Michael Neidow, Leiter des Geschäftsbereichs Construction Software bei Hilti.
Aus Sicht von Soeren Brogaard, CEO von Trackunit, wird durch die Partnerschaft vieles erreicht: «Zusammenarbeit ist das Herzstück des Fortschritts. Unsere Arbeit mit Hilti ist ein Paradebeispiel dafür, wie Branchenführer ihre Kräfte bündeln können, um notwendige Veränderungen voranzutreiben. In diesen zwei Jahren haben wir einen Wandel erlebt, wie Bauunternehmen ihre Geräte verwalten. Durch die Öffnung unseres globalen Bluetooth-Netzwerks für Hilti ON!Track und mit unserer Hilti Marketplace App haben wir eine umfassende Lösung geschaffen, die unsere gemeinsamen Kunden unterstützt und ihnen einen einfachen Zugang zu wichtigen Daten ermöglicht. Wir sind sehr gespannt auf die künftigen Fortschritte, die unsere Zusammenarbeit der Bauindustrie bringen wird.»
Die Partnerschaft zwischen Trackunit und Hilti zeigt die Stärke gemeinsamer Innovation. Die Partnerschaft schliesst die Lücke zwischen Akku-Geräten, IoT- und digitalen Verwaltungslösungen für Betriebsmittel. Den in der Bauindustrie tätigen Unternehmen steht somit ein umfassendes und nahtloses Betriebsmittelmanagement zur Verfügung. Auch in Zukunft werden sich beide Unternehmen auf die Weiterentwicklung kundenorientierte Lösungen fokussieren.
___________________________________________________
Hilti Gruppe
Die Hilti Gruppe beliefert die Bau- und Energieindustrie weltweit mit technologisch führenden Produkten, Systemlösungen, Software und Serviceleistungen. Mit rund 33 000 Teammitgliedern in über 120 Ländern steht das Unternehmen für direkte Kundenbeziehungen, Qualität und Innovation. Hilti erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von über CHF 6,3 Mrd. Der Hauptsitz der Hilti Gruppe befindet sich seit der Gründung im Jahr 1941 in Schaan, Liechtenstein. Das Unternehmen ist im Privatbesitz des Martin Hilti Family Trust, der die langfristige Weiterführung des Unternehmens sicherstellt. Die Mission der Hilti Gruppe ist "Making Construction Better", basierend auf einem leidenschaftlichen und inklusiven Team sowie einer mitarbeiter- und leistungsorientierten Unternehmenskultur.
Trackunit
Der globale IoT-Dienstleister Trackunit vernetzt das Bauwesen auf einer einzigen Plattform, die die Kooperation von Menschen und Maschinen sowie die Koordinierung effizienter Prozesse ermöglicht. Trackunit erfasst und analysiert Maschinendaten in Echtzeit, um umsetzbare, proaktive und vorausschauende Informationen zu liefern. Eine ganzheitliche Plattform mit Anwendungen und Dienstleistungen ermöglicht Unternehmern eine Effizienzsteigerung durch optimierte Auslastung von Maschinen, erhöhte Sicherheit bei der Maschinenbedienung, digitalisierte Arbeitsabläufe und minimale Ausfallzeiten.
«Works with Trackunit»
«Works With Trackunit» ist ein Partnerprogramm zur Entwicklung und Bereitstellung von digitalen Lösungen für die Industrie. «Works With Trackunit» schafft ein Netzwerk, um Kundenherausforderungen anzugehen, integrierte Lösungen zu entwickeln sowie enge Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.