- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Perspektiven & Impulse
- Whitepaper zum Balanceakt im Baumanagement
Der Balanceakt im Bau-Projektmanagement
Wie digitale Tools Ihnen helfen, Ihre Bauprojekte einfacher zu steuern
Bis zu 15 % produktiver, so eine Studie von McKinsey & Company1), könnte die Baubranche arbeiten. Der Schlüssel dafür liegt im Bau-Projektmanagement. Hier können smarte Helfer viele Schwierigkeiten in der Kommunikation und Koordination komplexer Aufgaben lösen. Unser Whitepaper taucht in typische Probleme ein und zeigt, wo auch Sie in Ihrem Betrieb Zeit und Aufwand sparen können.
1) McKinsey & Company: "The Next Normal in Construction: How Disruption is Reshaping the World’s Largest Ecosystem," 2020
Herausforderungen im Projektmanagement am Bau
der Informationen werden analog ausgetauscht
Die Kommunikation per Telefon und Papier führt zu Ineffizienzen und ist fehleranfällig.
der Zeit wird nicht zielorientiert genutzt
Sind Ausrüstung, Material oder Informationen nicht rechtzeitig verfügbar, geht Arbeitszeit verloren.
jährliche Fluktuation von Fachkräften
Der Wechsel von Mitarbeitenden mit jährlich 15-25 % belastet Teams und Unternehmen.
Steigerung der Gesamteffizienz möglich
Unsere Studien zeigen: Digitale Verwaltung der Ausrüstung reduziert Leerlauf und die Effizienz deutlich.
Diese Herausforderungen machen das ohnehin anspruchsvolle Projektmanagement im Bau noch schwieriger: Die Abstimmung von Material, Subunternehmern und Gewerken wird ohne digitale Unterstützung schnell unübersichtlich. Ohne klare Organisation und smarte Tools sind Verzögerungen und zusätzliche Kosten quasi vorprogrammiert. Digitale Lösungen helfen dabei, Abläufe besser zu planen, die Kommunikation zu verbessern und Bauprojekte effizienter umzusetzen.
So profitiert der Bausektor von digitalem Management
Der Umstieg auf digitale Lösungen ist entscheidend, um branchentypische Probleme wie Budgetüberschreitungen, Projektverzögerungen und Sicherheitsbedenken zu vermeiden. So können zum Beispiel Stillstandzeiten auf Baustellen deutlich reduziert werden.
Strukturieren Sie Ihr Lager systematisch
So behalten alle Beteiligten stets den Überblick. Cloud-basierte Softwarelösungen sorgen dafür, dass Kommunikationsprobleme reduziert werden, weil Büro, Baustelle und Team stets aktuelle Daten, etwa zum Verbleib von Geräten oder geplanten Aufgaben, vorliegen haben. Die Informationen sind dann auch unterwegs per App am Handy oder Tablet zugänglich.
Saubere digitale Dokumentation
Die Dokumentation läuft nahezu automatisch und sauber ab. Eine gute Dokumentation ermöglicht reibungslose Übergaben auf der Baustelle, hilft aber auch Sicherheitsstandards einzuhalten und besser für die Zukunft zu planen. Mit digitaler Dokumentation fällt weniger Aufwand bei der Erstellung an und der Zugriff für alle Beteiligten wird einfacher.
Smartes Betriebsmittelmanagement
Genau so viele Geräte wie benötigt, bereit zum Einsatz. Dank Bluetooth-Tags und fest installierten Gateways ist es möglich, Geräte zu tracken und deren Zustand und Wartungszyklen zu organisieren. So wird die Effizienz der Projekte erhöht und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften unterstützt. Es fallen weniger Kosten durch verlorene, überflüssige oder nicht einsatzfähige Betriebsmittel an.
Mit smarten Lösungen den Balanceakt meistern
Digitales Projektmanagement bietet die Chance, die komplexe Verwaltung von Bauprojekten deutlich einfacher und effizienter zu gestalten. Laden Sie hier das vollständige Whitepaper herunter und erfahren Sie, wie die Baubranche von der Digitalisierung anderer Branchen lernen kann. Entdecken Sie, wie Echtzeitkommunikation, digitale Dokumentation und digitales Betriebsmittelmanagement Ihr Unternehmensergebnis nachhaltig verbessern.