Richtlinen und Normen der Staubentwicklung in der EU und Deutschland.

Richtlinien und Normen

Staubentwicklung auf der Baustelle

Da Staubentwicklung auf der Baustelle schädlich und sehr gefährlich ist, hat die EU und die deutsche Gesetzgebung Normen und Richtlinien für die Staubbelastung auf Baustellen festgelegt. Welche nationalen und EU-Gesetze gibt es zur Staubentwicklung auf Baustellen? Was hat es mit den Arbeitsschutznormen auf sich? In welche Staubklassen wird Staubbelastung eingeteilt? Mit welchen Bausaugern kann ich Baustaub entfernen? 

Auf dieser Seite erfahren Sie: 

  • Welche Staubklassen es gibt
  • Welche Grenzwerte gelten
  • Lösungen im Kampf gegen Baustaub 

 

Welche Staubklassen und Grenzwerte gibt es?

Staubklassen kategorisieren Stäube in Bezug auf die Größe, Konsistenz und das Gefahrenpotenzial ihrer Staubpartikel, was vom jeweiligen Material abhängt. Die Grenzwerte, ab denen ein Bausauger eingesetzt werden sollte, sind dem Gefahrenpotenzial der Staubpartikel angepasst. Man unterscheidet die Staubklasse L für leicht gefährliche Stäube, die Staubklasse M für mittel gefährliche Stäube und die Staubklasse H für hoch gefährliche Stäube:

Was bedeutet Staubklasse L, M & H?

 Staubklasse

  L

  M

  H

 Materialien

  • Hausstaub
  • Erde
  • Kalk
  • Gips
  • Glimmer
  • Holzstäube
  • Metallstäube
  • Zement
  • Beton
  • Fliesenkleber
  • Partikel von Spachtel, Füller und Lack
  • Latex- und Ölfarben
  • Quarzstaub (z. B. in Sand und Kiesel)
  • Asbeststaub
  • Schimmelsporen
  • Bleistaub
  • Mineralfaser

 Grenzwert

  > 1 mg/m3

  > 0,1 mg/m3

  ≤ 0,1 mg/m3

 Wirkung

  leicht gefährlich

  mittel gefährlich, krankheitserregend

  hoch gefährlich, krebs- und krankheitserregend

Was steht im EU-Gesetz und im deutschen Gesetz zur Staubbelastung?

Die Richtlinie der EU von 2020 zur Staubentwicklung auf Baustellen

Bis zum 17. Januar 2020 mussten die am 17.01.2018 in der EU in Kraft tretenden, neuen Grenzwerte für Karzinogene und Mutagene in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Karzinogene und Mutagene kommen zum Beispiel häufig in Baustäuben vor. Das betrifft das Baugewerbe natürlich besonders. Kristalliner Siliziumdioxidstaub (Quarzstaub) wurde von der EU als krebserregender Stoff eingestuft. Der erlaubte Expositionsgrenzwert liegt bei 0,1 mg/m3 in der Luft. 

Nationale Gesetze zur Staubentwicklung auf Baustellen

Abgesehen von den Regularien der EU, die mit dem 17.01.2020 in Kraft traten, gibt es in den einzelnen EU-Staaten jeweils auch nationale Gesetze. Diese regeln ebenfalls den Schutz der Arbeitnehmenden vor übermäßiger Staubentwicklung auf der Baustelle und können strenger sein als die EU-Gesetze! 

Was droht bei Missachtung der Regelungen?

Sanktionen und Bußgelder

Gesundheits- oder Arbeitsschutzkontrolleure überprüfen, ob Unternehmen die Grenzwert-Vorschriften und das Arbeitsschutzgesetz umsetzen und Industriesauger gegen die Staubentwicklung auf der Baustelle im Einsatz sind. Wenn die Bauarbeiten gemäß den Vorschriften und den neuesten Erkenntnissen durchgeführt wird, hat die Prüfung keine Konsequenzen. Wenn die Handwerker allerdings veraltete Technik verwenden oder die Arbeitssicherheitsvorschriften nicht beachtet werden, können über den Arbeitgeber immer höhere Geldstrafen verhängt werden. Sind überhaupt keine geeigneten Schutzmaßnahmen ergriffen worden, gibt es sofort eine Geldstrafe und einen Baustellenstopp. Sind die eingesetzten Maßnahmen nicht ausreichend, folgt eine Ermahnung und ggf. eine Geldstrafe. Wenn daraufhin die Anweisungen des Kontrolleurs nicht umgesetzt werden, sind eine höhere Geldstrafe und ein Baustellen-Stopp die Konsequenz. Erfahren Sie mehr über die Risiken und Gefahren von Baustaub auf unserer Webseite.

Unsere Lösungen im Kampf gegen die Staubentwicklung

Wenn Sie gegen die Staubentwicklung auf der Baustelle den geeigneten Bausauger suchen, mit dem sie die Arbeitsplatzgrenzwerte und alle Vorschriften einhalten können, schauen Sie sich die drei Kategorien von Entstaubern an. Diese entsprechen den oben erwähnten Staubklassen. 

Leistungsklasse L

Filtrationsgrad durch das Filtersystem > 99 %

Staubsauger der Staubklasse L eignen sich für den üblichen Hausstaub, Weichholz-, Kalk- und Gipsstaub bzw. Glimmer, also generell gesundheitlich unbedenkliche Materialien. 

Zum Bausauger VC 20L-X

Leistungsklasse M

Filtrationsgrad durch das Filtersystem > 99 %

Diese Sauger der Klasse M sind im Bauwesen als Mindestklasse gesetzlich vorgeschrieben: Sie eignen sich für das Entfernen von Baustaub von Harthölzern, Plattenwerkstoffen, Farbstaubpartikeln, Keramik, Beton und Ziegelstein. Die Sauggutentsorgung muss staubarm erfolgen. Schauen Sie sich den kompakten Nass-/Trocken-Bausauger VC 20M-X an.

Zum Bausauger VC 20M-X

Leistungsklasse H

Filtrationsgrad durch das Filtersystem > 99 %

Sauger der Klasse H sind für das Absaugen großer Mengen hochgefährlicher Stäuben wie Asbest-, Blei-, Kohle-, Nickel-, Kobalt-, Kupfer-, Cadmium- und Schimmelstaub Pflicht. Das Sauggut müssen im Nachgang staubfrei entsorgt werden.

Zu den Bausaugern

Wo kann ich noch mehr über Staubprävention erfahren?

Hilti Sicherheitsschulung "Staub

Wenn Sie sich selbst und Ihre Mitarbeitenden über die Risiken, Gefahren und Richtlinien zum Thema Baustaub informieren möchten, schauen Sie sich unsere Sicherheitsschulung Staub an. Da Sie als Geschäftsführer oder Vorgesetzter die Verantwortung für den aktuellen Kenntnisstand Ihrer Mitarbeitenden, die richtige Handhabung von Geräten und die Durchführung von Anwendungen haben, kann Ihnen eine Sicherheitsschulung nur Vorteile bringen. In dieser Schulung lernen Ihre Mitarbeitenden die Risiken durch Staubbelastung auf der Baustelle und geeignete Präventivmaßnahmen kennen, vermittelt von Experten. Reservieren Sie eine Sicherheitsschulung für Ihr Team und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Jetzt anfragen