- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine | Vergleich & Anwendungsbereiche
Der Vergleich: Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine
Bohrhammer und Schlagbohrmaschine eignen sich nicht für jedes Einsatzgebiet gleichermaßen. Auch bei den Werkstoffen und den Bohrdurchmessern gibt es bevorzugte Anwendungen für jedes Gerät. Im professionellen Einsatz ist ein Bohrhammer aber meist sinnvoller. Er kann auch für anspruchsvollere Anwendungen mit größeren Bohrdurchmessern und harten Materialien genutzt werden.
Kurz gesagt: Entscheiden Sie danach, welche Anwendungen mit Bohrer und Meißel bei Ihnen am häufigsten sind!
Einsatzbereiche im Überblick
|
|
Bohrhammer |
Schlagbohrmaschine |
|---|---|---|
Bevorzugte Einsatzgebiete |
|
|
Untergründe |
|
|
Bohrdurchmesser |
|
|
| Vorteile |
|
|
Anwendungen für den Bohrhammer
Bei schweren Anwendungen in hartem Material muss die Leistung Ihres Geräts hoch sein. Sonst verlieren Sie Zeit auf der Baustelle.
In der Leistung liegt der größte Unterschied zwischen Bohrhammer und Schlagbohrmaschine. Ob im Bohrfutter ein Meißel oder ein Bohrer steckt: Beim Bohren in harten mineralischen Materialien oder Stahlbeton ist der Bohrhammer der Schlagbohrmaschine weit überlegen. Das gilt selbst für den Akku-Bohrhammer. Diese erzielen heute problemlos dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät.
Außerdem benötigt Ihr Mitarbeiter zum Bohren mit einem Akku-Bohrhammer viel weniger Kraft. Der Anwender kommt ohne Pausen zur Erholung schneller voran.
Der Bohrhammer ist also für anspruchsvolle Aufgaben in hartem Material, z.B. Beton, ausgelegt. Typische Anwendungen liegen im professionellen Bereich.
Anwendungen für die Schlagbohrmaschine
Ein Bohrhammer wird mit einem pneumatischen Schlagwerk mit elektrischem Motor betrieben. Bei der Schlagbohrmaschine wird dagegen ein Ratschenschlagwerk verwendet. Hierbei gleiten zwei gegenläufige Zahnscheiben aufeinander. Bei jedem Einrasten wird ein Schlag erzeugt, der auf den Bohrer übertragen wird. Die Einzelschlagenergie ist aber gering. Deshalb eignet sich diese Art des Schlagwerks nur für kleine Bohrdurchmesser oder weiches Material eignet, weniger für zum Beispiel Beton.
Wie schnell mit einer Schlagbohrmaschine gearbeitet wird, hängt außerdem von der Anpresskraft ab. Der Kraftaufwand beim Anwender ist dementsprechend hoch. Bei längeren Anwendungen in hartem Material ein entscheidender Nachteil gegenüber dem Bohrhammer. Denn dadurch muss der Anwender Pausen einplanen, die den Baufortschritt verzögern.
Als Erweiterung des Einsatzbereichs hin zu leichten bzw. gelegentlichen Schlagbohr-Anwendungen ist beispielsweise der Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22 mit dieser Art des Schlagwerks ausgestattet.
Wichtige Überlegungen zur Auswahl des richtigen Gerätes
Die Antwort auf diese Fragen zeigt Ihnen, welche Leistung die Maschine haben sollte, welche Werkzeuge eingesetzt werden sollen und welche Aufgaben man genau ausführen möchte. Wägen Sie ab, wie häufig Sie Bohren, Schlagbohren und Meißeln, So können Sie sich zwischen den Kategorien der Geräte zu entscheiden.
Die wichtigsten Fragen bei der Geräteauswahl:
- Welche Anwendungen werden auf welchem Untergrundmaterial durchgeführt?
- Welche Werkzeuge (Bohrer, Meißel etc.) inkl. Werkzeugaufnahme (SDS Plus/TE-C, SDS Max/TE-Y oder Glattschaft) sollen damit verwendet werden?
- Welche Bohrdurchmesser bohren Sie am häufigsten? Und wie tief sind die Bohrungen?
- In welchem Verhältnis stehen Bohren und Meißeln?
- Wie oft soll die Anwendung durchgeführt werden?
- Welche Arbeitsrichtung (zum Beispiel Überkopf) ist meist gegeben und welches Gewicht darf die Maschine haben?
- Soll das Gerät weiterhin auch über eine Schraubfunktion verfügen?
- Welche zusätzlichen Funktionen hinsichtlich Arbeitssicherheit spielen eine Rolle (Verdrehschutz, Staubabsaugung, Vibrationsreduktion)?
Häufige Fragen
Was ist besser: Schlagbohrmaschine oder Bohrhammer?
Ob ein Schlagbohrer oder ein Bohrhammer "besser" ist, hängt stark von der geplanten Anwendung ab:
Bohrhammer: Besser für schwere und anspruchsvolle Arbeiten, insbesondere in harten Materialien wie Beton, Stahlbeton oder Vollziegel. Der Bohrhammer bietet eine höhere Schlagenergie, arbeitet effizienter und erfordert weniger körperlichen Kraftaufwand, vor allem bei großen Bohrdurchmessern oder bei Meißelarbeiten.
Schlagbohrmaschine: Geeigneter für leichtere Arbeiten in weicheren Materialien wie Holz, Metall oder Fliesen. Sie ist oft vielseitiger im Haushalt einsetzbar, insbesondere wenn keine hohe Schlagenergie benötigt wird.
Für professionelle Arbeiten oder regelmäßige Nutzung in harten Materialien ist der Bohrhammer die bessere Wahl.
Wann brauche ich einen Bohrhammer?
Sie benötigen einen Bohrhammer, wenn Sie:
- Löcher in sehr harte Materialien wie Beton oder Stahlbeton bohren müssen.
- Größere Bohrlöcher benötigen.
- Durchbruchsbohrungen oder Meißelarbeiten durchführen.
- Effizient arbeiten wollen, ohne großen Kraftaufwand, insbesondere bei längeren oder anspruchsvolleren Aufgaben.
Kann man mit einem Bohrhammer auch normal bohren?
Ja, ein Bohrhammer kann auch zum "normalen" Bohren verwendet werden. Viele Bohrhämmer sind mit einem Funktionswahlschalter ausgestattet, der das „Bohren ohne Schlag“ ermöglicht. Das bedeutet, dass er ohne die Schlagfunktion arbeiten kann, was ihn vielseitig einsetzbar macht, sowohl für harte als auch für weichere Materialien.
Kann man mit einer Schlagbohrmaschine Beton bohren?
Ja, man kann mit einer Schlagbohrmaschine Beton bohren, allerdings nur in Beton geringerer Härte. Die Leistung einer Schlagbohrmaschine reicht oft nicht aus, um effizient durch sehr harten Beton oder Stahlbeton zu bohren. Für diese härteren Materialien ist ein Bohrhammer die bessere Wahl, da er mehr Schlagkraft bietet und weniger Kraftaufwand vom Anwender erfordert