Zum Hauptinhalt
Warenkorb
Veröffentlicht von Christoph Graggoberover 4 years ago

Profis Engineering,EC2,Eurocode 2,EN1992-4,Eingegossen

1.8K

Es ist nicht überraschend, dass einbetonierte Bolzen zu den gängigsten Methoden gehören, um Stahlbauteile mit Beton zu verbinden. Ihre Herstellung ist relativ einfach, sie können unter bestimmten Bedingungen höheren Belastungen standhalten, und wenn sie richtig geplant werden, können sie die Ausführung auf der Baustelle verbessern. Aber wussten Sie, dass Sie mit PROFIS Engineering auch einbetonierte Bolzen nachweisen können? 
 
Detaillierte Beschreibung der Software-Eingaben und Randbedingungen im Gut zu wissen-Pager - PROFIS Engineering - Bemessung von einbetonierten Bolzen 
Lesedauer: 5 Minuten 
 
Wir haben Ihr Feedback erhalten, dass Sie die Vorteile von PROFIS Engineering auch für einbetonierten Bolzen nutzen möchten. Dem Wunsch folgend, können Sie ab Ende März 2022 nicht nur nachträglich eingebaute, sondern auch drei Arten von einbetonierten Ankern nach EN 1992-4 bemessen. Sie haben die Wahl zwischen Gewindestangen, Kopfbolzen oder Dübelleisten.
Die entsprechende Geometrie der Verbinder können in der Software eingegeben werden. Um den Eurocode einzuhalten, ist es jedoch wichtig, dass Ihr einbetonierter Verbinder auch eine ETA hat. 



CBFEM Bemessung mit einbetonierten Bolzen

Neben der richtlinienkonformen Bemessung können Sie auch die anderen Vorteile von PROFIS Engineering nutzen.  
Überprüfen Sie die Steifigkeit Ihrer Ankerplatte und Befestigung und stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb der Grenzen einer Eurocode-konformen Konstruktion befinden. Ihre Ankerplatte ist nicht steif? Kein Problem, auch bei einbetonierten Ankern wird PROFIS Engineering die korrekten Lasten pro Anker ansetzen.
Es gibt jedoch einen kleinen, aber nicht unbedeutenden Unterschied in der Eingabe im Vergleich zur Bemessung mit nachträglich eingebauten Dübeln. Da einbetonierte Anker keine Hilti-Produkte sind, kennt PROFIS Engineering ihre Federsteifigkeit nicht.
Für nachträglich installierte Dübel haben wir verschiedene interne und externe Tests durchgeführt, um das Verhalten und die Federsteifigkeit der meisten Hilti Dübel zu bestimmen. Bei einbetonierten Ankern war dies nicht möglich, so dass Hilti sich entschied, die Federsteifigkeit auf der Grundlage dieser Formel anzusetzen:


Durch die Form des Bolzen, den gewählten Werkstoff und die einzugebende Dehnungslänge kann die Federsteifigkeit beeinflusst werden.

 

Abb.4: Arbeitsablauf CBFEM-Bemessung mit einbetonierten Ankern


Als Premium-Nutzer können sich nicht nur die Ankerplattensteifigkeit bestimmen, sondern den gesamten Fußpunkt bemessen einschließlich der Überprüfung von Bolzen, Ankerplatte, Profil, Schweißnähten und Beton.  

Aktivieren Sie die Zusatzbewehrung für Ortbetonanker
 
Es ist nicht verwunderlich, dass die Verwendung und Bemessung von Zusatzbewehrung bei der Berücksichtigung in der Dübelbemessung vor allem in einem frühen Entwurfsstadium zum Tragen kommt, in dem noch die Möglichkeit besteht, die Bewehrung selbst zu beeinflussen. Daher erscheint auch die Kombination von Zusatzbewehrung mit einbetonierten Ankern logisch. Neben einem einfacheren Einbau der Anker auf der Baustelle kann die Berücksichtigung der Zusatzbewehrung bei der Bemessung die Gesamttragfähigkeit weiter erhöhen.
Wenn Sie mehr über die Bemessung mit Zusatzbewehrung erfahren möchten, dann schauen Sie sich diesen Artikel an:
"PROFIS ENGINEERING - BEMESSUNG VON ZUSATZBEWEHRUNG GEMÄSS EN 1992-4"



Abb.5: Eingegossene Anker in Kombination mit Zusatzbewehrung

 
Manchmal kommt doch alles anders…
 
Manchmal muss man über die Grenzen von EN 1992-4 hinaus bemessen, um zu einer guten Lösung zu kommen und auf ingenieurstechnische Ansätze, wie FIB oder Herstellermethoden, wie der Hilti Methode zurückgreifen.
 
Manchmal ändert sich die Situation auf der Baustelle. In diesen Fällen können Sie einfach mit einem Klick von einbetonierten Ankern zu nachträglich installierten Dübeln wechseln und so doppelte Arbeit und unnötige Neuberechnungen vermeiden.
 
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie ihn bitte mit einem Daumen hoch. Dies wird uns helfen, weitere relevante Themen zu identifizieren.
Sind Sie neugierig geworden? Dann melden Sie sich gleich bei der kostenlosen Konstruktionssoftware PROFIS Engineering an.
 
 
Auswahl von Links zu den Themen:
Kontaktieren Sie Hilti
Bemessung von Zusatzbewehrung gemäß EN 1992-4
Eine maßgebliche aber meist unberücksichtigte Voraussetzung für die Bemessung - Beurteilung der tatsächlichen Ankerplattensteifigkeit
WEBINAR Hilti - Optimierung der Dübelbemessung mit Zusatzbewehrung in PROFIS Engineering
WEBINAR Hilti - Optimierung der Dübelbemessung mit Zusatzbewehrung bei Zug und Querbelastung

No comments yet

Be the first to comment on this article!